你好,请教一下我用STM32L072作为主控,通过I2C接口控制948解串器,FPDLINK输入为947加串,1080P 60HZ的信号,需要输出8路 LVDS信号,有没有可供参考的初始化代码?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,请教一下我用STM32L072作为主控,通过I2C接口控制948解串器,FPDLINK输入为947加串,1080P 60HZ的信号,需要输出8路 LVDS信号,有没有可供参考的初始化代码?
抱歉,基本上所有FPD link器件我们都没有初始化代码可以参考呢。 给您带来不便非常抱歉。
您好,可以参考这篇如何设计FPD link的应用手册,其中是以DS90UB953/954为例,但是可以参考一下,包括硬件设计流程,正向通道反向通道的配置,以及I2C通信,初始化流程都有介绍,希望对您有所帮助:
不必客气,后续有什么问题再讨论、
顺祝国庆快乐。

测量此电容两端信号,电平不一样,靠近948这一端为2V左右的电平,另一端为0.2V左右,信号和幅度相同
您好,靠近948这一端为2V左右的电平指的是电容后端,靠近948的输入引脚是吗?
另一端是FPD_Link_RINX即电容的左端只有0.2V吗?
那和948搭配使用的947,输出信号幅值是多少, 也是0.2V?
另外,948的LOCK输出什么电平?如果正常lock,说明948 能够接收到有效的947输出过来的数据并锁存。