This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TCAN1042H: TCAN1042H 坏

Part Number: TCAN1042H


车辆上用:

产品上由2路CAN, 收发器均为TCAN1042HD,其中1路使用,另1路悬空。

经过1周的调试后发现,收发器芯片损坏。具体表现为CANH和CANL对地电压为零,但不对地短路。

2路收发器都损坏。

更换收发器后,功能恢复正常,收发器前端有相应的防护电路,该防护电路成熟可靠。

收发器的前端加有专用的33V的TVS进行ESD防护,该TVS未击穿。

收发器前端还有33PF的电容进行滤波,该电容未短路。

收发器前端还有TDK的共模。

TCAN1042H的共模耐压为70V.   实际工况中不存在共模电压过压的情况。   

这个损坏可能有哪些原因呢?

  • 您好,还有可能就是终端电阻或其他电容电容网络元器件的额定功率的限制导致短路。

    在选择这些元器件额定功率的时候,要把可能发生的故障情况以及短路电流这些条件考虑进去。