车辆上用:
产品上由2路CAN, 收发器均为TCAN1042HD,其中1路使用,另1路悬空。
经过1周的调试后发现,收发器芯片损坏。具体表现为CANH和CANL对地电压为零,但不对地短路。
2路收发器都损坏。
更换收发器后,功能恢复正常,收发器前端有相应的防护电路,该防护电路成熟可靠。
收发器的前端加有专用的33V的TVS进行ESD防护,该TVS未击穿。
收发器前端还有33PF的电容进行滤波,该电容未短路。
收发器前端还有TDK的共模。
TCAN1042H的共模耐压为70V. 实际工况中不存在共模电压过压的情况。
这个损坏可能有哪些原因呢?