Part Number: DS90UB941AS-Q1
1.Splitter Mode 是否支持两路1920x720p的视频流在一个941上传输?
2.D_GPIO[0:3] 是只能在dual-link 1:2 mode中使用(图左),还是在Splitter Mode上也可以使用D_GPIO[0:3] (图右)?(Splitter Mode 是否也属于dual link mode?)
一些理解问题,感谢指教!


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DS90UB941AS-Q1
1.Splitter Mode 是否支持两路1920x720p的视频流在一个941上传输?
2.D_GPIO[0:3] 是只能在dual-link 1:2 mode中使用(图左),还是在Splitter Mode上也可以使用D_GPIO[0:3] (图右)?(Splitter Mode 是否也属于dual link mode?)
一些理解问题,感谢指教!


1. 下图是splitter mode的应用。 可以看到,splitter mode不是dual DSI input, 所以Splitter Mode 不支持两路1920x720p的视频流在一个941上传输。 如果两路1920x720p的视频流, 应该使用Independent 2:2 mode。

2.
Splitter Mode 是否也属于dual link mode?)
这里的dual link指的是FPD link TX的dual link。所以splitter mode 也属于dual link, 正如第一问所说,splitter mode是单DSI输入,而不是dual DSI输入。
但是应用中分为dual link mode, splitter mode, Independent 2:2 mode。
D_GPIO 是需要2-lane FPD-Link III mode,所以在上述Figure11-1的应用中,也是没问题的,当941 为splitter mode或者 Independent 2:2 mode时,第一个FPD link使用通常的GPIO,下面第二个link使用D_GPIO.
感谢回复!
第二个问题已无疑问。
关于第一个问题可能我我表述不准确,我们打算将两路720p的视频流合并在一路DSI上,如下图,通过941的splitter mode传递给两个948解串显示。
Splitter Mode 不支持两路1920x720p的视频流在一个941上传输。
麻烦和您再确认下,941的splitter mode是否支持一路DSI中传输两路1920x720p视频流?如果不支持的话是因为两路720p数据量大的原因吗


941的splitter mode是否支持一路DSI中传输两路1920x720p视频流?
支持的,如果DSI传输两路1920*720的视频,则DSI输入为1920*2=3840,即941输入的视频流需为3840*720的视频。