Part Number: LMH0341
Other Parts Discussed in Thread: LMH0344,
请问lmh0341出来的五路lvds信号 该怎么将其组合成视频帧数据,想通过fpga接收该怎么接收? 官方给的那个IP下载不了 我是在用zynqmpsoc 调试以太网 ,选用的是lmh0344+lmh0341 谢谢 比较着急哦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,通常LMH0341输出是直接接FPGA接收的。
下面这个链接是FPGA IP如何将5 LVDS转换成10 bit data的。
https://www.ti.com/tool/BROADCAST_VIDEO_SERDES_IP
另外,您指的IP无法下载,有任何报错提示吗?
您好,是您提交的信息无效,导致申请这个软件被拒绝了。 因为这个软件需要申请,审核通过才能下载 ,所以抱歉即使我有也无法发给您呢。
您在申请的时候需要注意要使用公司的邮箱,不要使用个人邮箱,比如126,163,QQ这些邮箱,这些个人邮箱是审核不过的。
另外,提交信息的时候也是用英文去填写。
您好,您是指的data mapping吗?如何映射到FPGA上是吧。在接收时钟的每个上升沿或下降沿、RX0至 RX4 LVDS 差分对上将有5个新符号。这些符号是顺序符号-例如、RX0和 B、G、... RX1和等上的符号 A-F-...、如图中所示。器件自动检测数据速率并自动提供相应的接收时钟。 如下图:


收到 非常感谢 但有一个新的问题 fpga在收到这五路数据之后 由于这五路数据并不是对齐的,是需要做数据对齐的和数据串化的。我这边画了图 请问这一部分您那边是否处理过,能否请教您呢