This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UH988-Q1 走线长度问题



您好

想请教您

走线长度说明如下, 在与CLK走线比较差异长度(mil)栏, 其长度差异是否符合原厂SPEC要求?

再麻烦您告知

感谢

例如:

1. 走线全长(包含软排)不得超过多少? (目前约250 mm)

2. 每组DATA跟CLK走线长度差异最多是多少?  

3. 每一对+端走线长度与-端走线长度差异最多是多少?

NET NAME

走线 to CONN
总长度(mil)

走线to CONN
总长度(mm)

与CLK走线
比较差异长度(mil)

CONN接软排到PANEL端总长度150mm

CH1_TX0N

3738

94.95

-1

 

CH1_TX0P

3737

94.92

0

 

CH1_TX1N

3746

95.15

-9

 

CH1_TX1P

3746

95.15

-9

 

CH1_TX2N

3744

95.10

-7

 

CH1_TX2P

3744

95.10

-7

 

CH1_TX3N

3735

94.87

2

 

CH1_TX3P

3734

94.84

3

 

CH1_TXCLKN

3737

94.92

0

 

CH1_TXCLKP

3737

94.92

0

 

  • 您好,UH988是NDA器件,它的数据手册包括其他资料都是需要去申请的,您这边有申请下来吗?

    大多数FPD linki器件的数据手册里都会给出具体layout的要求。所以如果您这边已经申请到完整的数据手册可以参考下。

    另外,我个人经验,差分对的走线一般是需要等长等间距,长度差在5mil之内。