This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,解串器DS90UB926Q-Q1 显示屏 :rgb888 800*480 5寸的, 无压串器也无LVDS输入,仅仅926连屏
现用926内部图形生成器去点屏,发现有时候上电后显示是正常,有时候是有如下图的异常显示,显示有黑线条。
白色图哪种是左边缺一部分,上边有黑线, 绿色图哪种是左边完整,上边有黑线,
当上电显示正常情况下,稍停留久些,偶会自动发现有像白色哪种情况,或者绿色哪种情况,或者出现闪屏、。有时候上电也会直接出现如下两图情况。
恳请看下是不是配置错误,或者还有哪里需要配置,或者硬件上DE HS VS 需要修改,目前这三个脚是串100欧姆电阻连到显示屏, 926配置如下,
(0x01, 0x04)
(0x02, 0xFA)
(0x03, 0xF0)
(0x04, 0xFE)
(0x05, 0x2E)
(0x06, 0x00)
(0x24, 0x08)
(0x29, 0x60)
(0x2A, 0x00)
(0x2C, 0x00)
(0x41, 0x03)
(0x44, 0x60)
(0x56, 0x08)
(0x65, 0x04)
(0x64, 0x11)
您好,
建议您先检查下上电顺序是否满足要求:
上电后稍停留久些异常,看下芯片是否发热造成的。另外,下面文档希望对您有帮助:
Exploring the Int Test Pattern Generation Feature of FPDLink-III IVI Devices
对应的中文版本:https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhcaag6g/zhcaag6g.pdf
为更加有效地解决您的问题,我咨询了更了解这款芯片的TI资深工程师,他需要了解和提供以下信息:
我与美国工程师的反馈链接如下,他需要一些时间来查看或解决此问题,您也可以关注下面链接回复,以方便查看或追问后续疑问:
这像是一个时序问题,您可以尝试使用示波器或逻辑分析仪探测HS/VS和DE信号,以查看这些输出的时序是否符合预期,并且没有抖动问题等
我看不到原理图上的值,但是,确保引脚55,57,58和4各需要4.7uF电容-请参阅以下数据表典型应用。
在隔离之前,您能否拆下与 HS/VS/DE这些引脚串联的 100 欧姆电阻。我不认为这是我们在数据表中建议的一部分。
确保您的上电顺序与数据表建议相匹配。
C13应大于10 UF,以确保正确的PDB延迟
数据表典型应用:
这是EVM layout 请参考: