This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB928Q-Q1: DS90UB948Q-Q1

Part Number: DS90UB928Q-Q1

您好,刚接触串行器解串器,这边用947推pattern给928,iIC是通的,按照手册中设置pattern写寄存器都是成功的,读也是同样的值,但是只能打开背光屏幕不亮,换用928设置pattern可以点亮,但是在点亮期间iic却不通了,947推948,设置948的pattern同样这种现象,解串器设置pattern是有什么不一样的地方吗?

  • 首先下面是几种配置pattern的例子。

    这边用947推pattern给928,iIC是通的,按照手册中设置pattern写寄存器都是成功的,读也是同样的值,但是只能打开背光屏幕不亮,换用928设置pattern可以点亮,但是在点亮期间iic却不通了

    和您确认下您的问题,这里的意思是不是单纯使用928 去配置pattern可以点亮(上述配置的最后一个选择)。但是如果947+928 搭配一起配置pattern(上述配置的前三个选择中的一个),是不能点亮屏幕的。是这个意思吗? 

    同样,947+948 也是类似的问题,如果是这样的话,我想和您确认下,您使用的是外部clock 还是内部clock? 也就是说使用的上述四种配置的哪一种?

  • 您好,感谢回复,今天发现947改成单link就能点亮了,很奇怪双link就不行,947iic在点亮后是通的,但是用928推pattern后,屏幕亮了,928的iIC却连接不上了,用的是内部时钟生成pattern,用了第二种和第四种。

  • 总结下您的问题:

    1. 947+928,即上述第二种配置,使用单link 是可以点亮屏幕的,双link不行。

    2. 第四种配置,只使用928进行pattern测试,但是I2C不通。

    目前是这两个问题对吗?

  • 是的,用928设置pattern后,也就是屏幕亮了后,928的iic就连接不上了

  • 好的,我马上看下您的问题。

  • 947+928,即上述第二种配置,使用单link 是可以点亮屏幕的,双link不行。

    947虽然是dual link,但是928只能单link输入,所以即使947+928搭配使用的话 ,只能使用单link。

    第四种配置,只使用928进行pattern测试,但是I2C不通。

    只使用928产生内部pattern的话,是通过I2C去配的,如果I2C不通的话,是没法点亮的。您的意思是开始可以配置,点亮屏幕,后面I2C不通了?

    下面是是只使用928,没有serializer连接产生内部pattern的配置,请参考下面的步骤去配置:

  • 是的,就是用这个手册用iic配置这些寄存器点亮的,但是点亮后再读928的某些寄存器就失败了,iic直接连接不上,不清楚是哪里的配置问题,948也一样,这是正常现象吗?单双link问题收到非常感谢,不知道解串器这种问题是否正常。。。

  • 您好,我查看了下相关资料,并没有找到当pattern 完成之后,I2C不能用的情况。

    因为pattern test也只是用来进行debug,屏幕点亮之后,说明928没问题,屏幕没问题。我不知道当屏幕点亮之后您再读取寄存器的作用是什么?

    可以告知哪些寄存器读取失败吗?

  • 可能是我哪里出错了,不过现在用947可以了,就是还会读一些产品信息,而且关闭也需要配置寄存器呀,就直接连不上了,不能读写了