Other Parts Discussed in Thread: DS08MB200
其实就是通过开关来切换A的信号是B或者C,电平标准为LVPECL和LVDS,频率需要能到500M,不知道TI有类似的芯片吗,谢谢啦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DS08MB200
其实就是通过开关来切换A的信号是B或者C,电平标准为LVPECL和LVDS,频率需要能到500M,不知道TI有类似的芯片吗,谢谢啦
你可以看看DS08MB200,它的输入可以是LVPECL和LVDS,输出时LVDS。
像你说的要双向,应该不行吧,LVDS信号都是有端接的,你无法做到双向。
我想寻的这个芯片本身不是接收或发送的,只是信号的切换而已啊(而且只需要上电进行切换,使用中不切换),信号的接收和发送是由与它相连的器件完成的,TI没有这样的芯片吗,谢谢了
你就是想找个类似于单刀双掷的双向模拟开关的产品,那些都是单端(TTL, CMOS)信号。
对于LVDS/LVPECL这些差分信号,由于存在驱动端接的问题,肯定是要分方向的。
而且你的发送和接收器件,它们应该也是有分发送和接收的,应该不是同一对管脚实现这两种功能吧。
我的应用是这样,A这边连到连接器上,B接输入(LVDS),C接输出(LVDS),A通过SEL控制是输入或者输出,

附件里面这个好像符合要求,想用TI的芯片,感谢
谢谢支持TI,但是TI应该没有这种类型的芯片,TI LVDS产品应该都是带接收器和发送器的,即实际应用的时候有方向性。
你好,给你推荐一个比较符合你要求的高速率传输芯片 THCV231/236
THCV231可以将最高12Bit/pixel的LVCMOS并行信号转换为串行图像信号的发送端IC。最其具备大传输速率3.2Gbps的CML串行输出,可以将1080p60Hz的12bit摄像头图像信号通过一对双绞线或者一根同轴电缆进行传输。此外,可以通过双向的传输通道进行I2C信号传输。
THCV236/可以将THCV发送端IC输出的串行图像信号转换为最高32bit/pixel的LVCMOS并行图像信号的接受端IC。1080p60Hz的16bit的摄像头图像信号通过一对双绞线或者一根同轴电缆进行接收。此外,还具备一条可以用来传输I2C、UART或GPIO等串行信号的Sub-Link,向传输通道“Sub-Link" I2C/UART/GPIO(最高4条)
详细信息可看官网http://www.thine.co.jp/zh_cn/products/num_details/THCV231.html,我司可提供规格书、样片和技术支持,欢迎联系qq:2817821256 手机18682112448