Part Number: TCA9803
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
HI TI工程师:
问题1:对于B端所接的I2C设备,主要注意哪些参数? 我们在应用TCA9803做电平转换时,B端通过I2C接入了一款电池,电池内部使用的电量计芯片是BQ40Z50,但是B端输出的波形的时钟和数据线不能完全拉高现象,此时A端为正常信号。
以此,想请教下TCA9803对B端负载的从设备需要注意哪些参数条件,比如负载电容,漏电流或许还是其他。
框图:

波形:

问题2:B端能否接多个I2C设备? 其他讨论贴也看到说TCA9803不推荐B端同时接多个I2C设备,我们目前有多个项目使用了B端接多个I2C设备,大多数项目没有问题,但是目前有个项目中接了一款国产I2C RTC芯片,经常读异常,总线上其他I2C设备并未发现此情况,是否是TCA9803与该国产芯片不匹配导致,我们应该遵循一个原则使用TCA9803,
该芯片的波形如下,SDA线总是有部分无法顺利拉低:

谢谢!