This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dear All,
当前我们在FPGA上验证DP IP功能。使用SN75DP130作为DP转换器接pc显示器调试,部分显示器出现AUX Timeout,具体测试结果如下:
1. HP223,泰坦(DP port1口): AUX 通信正常, 也可正常点亮显示器
2. HP224,LG,泰坦(DP port0口): AUX 出现timeout
3. 三星:测试过程中,只点亮了一次,其余测试结果均为AUX timeout
下面是几张量取的AUX Channel的波形图:
1. LG:N/P 幅值太小,不在AUX协议的范围之内
2. 泰坦port1:正常
3. 泰坦port0(AUX timeout): 和上面泰坦正常的port1比较,差异如下图用红色圈标记出来了
针对如上测试结果,请帮忙给出相关调试建议,谢谢。
您好,请问是在AUX_SRC 或AUX_SNK端测试的吗?
失效的情况下,是否DP130上电还未切换时,HPD_SNK已经置为有效状态?
建议将DP130的原理图附上看下。
DP130是一直处于上电状态,显示器也一直接在DP130上,没有插拔过程。所以是否可以理解为HPD_SNK已经置为有效状态?
DP130 未上电时,HDP_SNK 也是一直为高吗?没有一个由低到高的切换吗?