This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB948-Q1: 想用DS90UB984 evm点亮1920*1080 DP接口显示器

Part Number: DS90UB948-Q1
Other Parts Discussed in Thread: ALP

想用DS90UB984 evm点亮1920*1080 DP接口显示器,需要需要对984的register table进行怎样的设定?能否提供设定的register的配置资料?谢谢

注意:我用的器件是DS90UB984,不是948(“器件型号”那里实在是找不到984,所以填写的948)

  • 您好,您是使用的984EVM板吗?984是NDA器件,您这边是否已经申请到完整的数据手册和其他相关资料?

    因为98x系列的NDA器件,我有去确认, NDA器件的支持首先您这边是否有申请到资料?

  • 我使用的时954的EVM,计划从MSP430 to 954的I2C跳线接到我的984开发板上的984 I2C上面,再使用ALP上位机软件,选择器件为984,以期能够实现通过PC来直接控制984的目的,这样做应该可以的吧?对于使用PC控制984,使其不接Serializer前提下,输出Des自建的检测画面 to 1920*1080 monitor,不知道应该对那些寄存器都做怎样的配置,能否请帮忙给出guide信息?谢谢。

  • 相关的数据手册和984 EVM使用Guide我都有资料(只是没有EVM板子实物)。

  • 对于使用PC控制984,使其不接Serializer前提下,输出Des自建的检测画面 to 1920*1080 monitor,不知道应该对那些寄存器都做怎样的配置,能否请帮忙给出guide信息?

    您是想使用984 内部的pattern的产生显示画面,但是98x系列的器件不能使用ALP,有专门的配置工具98x Script Generator Tool,但是需要申请。经过审核之后才有权限下载并安装。

  • 您是想使用984 内部的pattern的产生显示画面

    ---->是的。

    但是98x系列的器件不能使用ALP,有专门的配置工具98x Script Generator Tool,但是需要申请。经过审核之后才有权限下载并安装

    ----->我有看到983的EVM手册,里面讲软件仍然使用的是ALP呀(如下截图)。其中提到的983 profile,我也注册账号并下载下来了。按照EVM手册操作后,也成功再ALP的器件选择中,找到了983。但就不清楚如何来对Register Tab进行设定来达到我的目的,因此而想请教一下,谢谢。

  • 好的,您的这个问题我需要去确认下。

  • 您好,我这边加您为好友,因为984是NDA器件,不方便在公共论坛上讨论 ,所以我们私信沟通。