Part Number: ALP
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
你好
我在接入USB2ANY 后打开ALP 软件报如下错误请帮忙看一下如何应对 感谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,报错的原因是USB2ANY的firmware版本太低,需要更新。
在安装的这个路径下C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\USB2ANY Explorer\Bin,点击USB2AN Firmware load之后出现下面页面,点击update firmware。
在Firmware文件夹里可以看到最新版本是2_8_2_0。


你好
C:\Program Files (x86)\Texas Instruments路径下只有Analog LaunchPAD v1.57.0010这一个文件,没有你说的这个USB2ANY Explorer文件,是需要安装其他软件么?
这个软件打开就有么?还是说要接上USB2any才有,接不接我这边都没有
我没有接USB2ANY,打开直接显示的就是这个。
安装文件中Firmware文件夹中有这个文件吗?

您按照这个帖子中的步骤试试呢,看能否解决,这个帖子是主机不能正确加载USB2ANY firmware,您按照上面的步骤试试:
我又换了台电脑,也是没有boot 文件可以选,这个和系统又关系么?Windows 10 专业版系统目前这2台都是
还有一个疑问,最开始的那个报错是USB2ANY这个硬件设备内部的固件版本比较低对么?谢谢
宏伟
最开始的那个报错是USB2ANY这个硬件设备内部的固件版本比较低对么?谢谢
是的,提示让安装至少2.5.0.0及以上的版本。我的也是Win10 64bit系统。
您使用的哪个EVM板?ALP profile update有安装吗?

你好
我用的是带外壳的USB2ANY ,ALP profile update已经安装了,默认是USB2ANY_2_7_0_0.txt这个固件,我看你之前发的那个链接也是升级到2.7版本
您好,我看到上面您在upload时被中断了。 有可能和这个帖子中的问题类似,就是MSP430 USB firmware没有正确加载,您按照这个步骤去试了吗?
您是不是也是使用的FPD link的板子和USB2AN连接,提示unknown device?
这个链接中给出的步骤我建议您试试。

你好
我是打开ALP 软件的时候接上USB2ANY 就会报错,还没有接任何EVB,upload 不成功 主要是找不到BOOT文件,可以把你的USB2ANY Explorer 安装包发我邮箱一下么?我重新试一下 谢谢anhongwei@saicmotor.com
您好,您这里不是已经将GPIO0,1,2,4,5,6输出enable了吗?除了GPIO3 之外其他都是output enable。
您可以再在registers tab里看下GPIO的寄存器配置。
您好,您这是使用哪颗deserializer要做EOM test?
据我所知,EOM test是需要deserializer 端使用98x系列的器件。
EOM工具位于DS90UB98x/984-EVM EOM脚本下。
所以如果您不是使用的98x,不用对其做EOM test,可以做MAP阈值分析。
您好,抱歉回复晚了。
因为984这颗是NDA器件,需要EOM 配置文件的话也是需要申请的,所以我这边建议您在E2E上咨询下美国工程师,可能需要一些权限,然后审核是否可以提供关于EOM的配置文件或者其他资料。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface---internal/f/interface---internal-forum