Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212,
电路图如下:
TYPEC侧正反插芯片时发现POL(控制HD3SS3212的POL)可以正常发出,但是发现POL为低电平时插拔typeC设备系统不会出问题,但是如果反插(POL为高时)会偶发出现USB设备不识别,请帮忙看下电路图是否有问题(共性问题已经换过芯片一样的复现问题)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
电路图如下:
TYPEC侧正反插芯片时发现POL(控制HD3SS3212的POL)可以正常发出,但是发现POL为低电平时插拔typeC设备系统不会出问题,但是如果反插(POL为高时)会偶发出现USB设备不识别,请帮忙看下电路图是否有问题(共性问题已经换过芯片一样的复现问题)。
您好,这是一款双通道的差分2选1开关,通过SEL或者电路中的POL的高低电平选择port A是和B还是和C导通。
按照您的描述,POL为低电平时,是可以导通的,也就是说A port和C port导通。
当POL为高时, A port 应该和B port接的device导通。 所以不知您是否这样的应用?
正反插芯片具体指的是什么?
是的 ,我们所谓的正插就是pd control识别外部type C插入设备的正反,我们把POL为低时也就是通道A和C相连的状态定义为正插(我们理解这个也是HD3SS3212的默认状态通道A和C连在一起,这时反复插拔USB通信也不出问题),但是当我们反插设备(也就是typeC另一个方向插入 PD control芯片正常工作讲POL拉高,通道由A-C相连进行开关切换变成A-B)我们发现在切换的过程中会导致切换的高速信号上由明显的沟通(不同USB设备不一样,我们的设备会引入40ms左右),会导致我们偶发设备不识别。所以要确认下为什么这个切换的过程 重引发这个干扰
您好,您的意思是反插时偶尔不能识别,能识别但是有噪声是吗?
因为我看您的电路这个方向,连接是没问题的,USB type C 出来的数据经过HD3SS3212-Q1,然后和A port 选通。
但是RX1和RX2这里也是和type C连接的,那对于type C来讲这是输入端,,那也就是说数据从SSRX这边,即HD3SS3212-Q1的A1端,然后选通B1和C1,是这样的方向吗?
我担心您接的方向也是反的,正好参考这个帖子,看下是不是电路接反了导致的:
您好,我想这里SSTX的过冲是和Vbus电压还没起来,POL先从低到高转换的原因,最好是Vbus电压先起来到稳定,然后再将POL由低到高转换。这时候SSTX的应该就不会引入干扰了。所以把POL和Vbus的这两个时序改一下试试呢?
只要Vbus电压起来到稳定之后,PD再拉高我觉得问题就不大。