This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB926Q-Q1: 【DS90UB926与DS90UB925作为Repeater模式使用时寄存器配置问题】

Part Number: DS90UB926Q-Q1


我们设计了一个模块使用(DES2/DS90UB926)和(SER2/DS90UB925)用来作为中继模块使用,用来增加一路RGB格式的视频输出,作为PC端检查视频图像性能。

安装到视频Source侧(SER1/DS90UB925 )和Display侧(DES1/DS90UB928)之间。详细设计请参阅

Case Number:  CS1440164

中的附件的检讨资料。

问题点:

为了实现这个功能(Repeater),我们检讨了2个芯片的手册,关于这个功能的介绍,

我参阅了

925  8.2.2.1 Repeater Configuration
926   8.4.4 Repeater Application

这2章内容。 通过配置Mode_Sel引脚的电平,可以进入到Repeater模式下。

Q:

1.想确认下,还需要配置这两个芯片的寄存器吗?可不可以不配置寄存器,仅通过配置引脚模式就可以实现Repeater机能?

2.寄存器中的 I2C Pass ALL这个功能是什么?我理解的是,Source会把SoC的命令下传到Display侧的MCU,所以会有命令交互。

     那中继器是否需要打开这个功能?

  • 1.想确认下,还需要配置这两个芯片的寄存器吗?可不可以不配置寄存器,仅通过配置引脚模式就可以实现Repeater机能?

    不需要配置寄存器了,只需要Mode_Sel的电平来配置repeater功能。

    .寄存器中的 I2C Pass ALL这个功能是什么?我理解的是,Source会把SoC的命令下传到Display侧的MCU,所以会有命令交互

    是的,I2C pass all的意思就是您理解的主控可以和remote device比如display进行通信。

    repeater模式下也是需要配置的,因为每个TX和RX上的I2C接口都可以和上行或下行端口进行通信。