This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问电平转换芯片的连续输出电流不够怎么办?

Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVC164245, SN75374, TPL9202, BUF602, BUF634, OPA693

您好,

我有一个3.3V的频率大约是500MHz的方波信号,现在想把信号的电平改变,将3.3V转换成3.3V或者5V,同样也要将5V的转换成3.3V,我使用的是SN74ALVC164245芯片,芯片的1DIR和2DIR可以控制信号的两种方向,即上半部分可以从A到B,下半部分可以从B到A,只要将1DIR和2DIR做好相关的配置就行了,对吧?

但是我在使用的时候碰到了一个问题,我要求输出的信号电流最少大于100mA,可是我发现这些电平转换芯片基本上都达不到我的需求,请问是否有更好的IC或者解决方案?

另外,我能否在输出和负载间加一个buffer来提高输出电流?如果可行的话,请问有没有合适的IC推荐?

谢谢

  • 你主要应用在什么方面,需要输出电流100mA以上? 一般的逻辑芯片输出驱动能力没有这么强,需要外加一个driver,比如TPL9202,或者更高驱动能力的SN75374这款,输出peak 电流能达到500mA。

  • 应该没有这么高的电流产品。

    如果是单向的话,加buffer应该ok。

    如果双向,buffer就没办法。

  • 您好,

    谢谢回复。

    我做一种DPA攻击电路,主要针对智能卡,在VCC部分上加信号进行攻击,但是VCC部分如果驱动能力不够的话,卡不会工作的,所以在找较大的电流。

  • 谢谢,在TI的网站上查询了好多buffer,发现符合条件的不多。

    我需求电压在4ns以内从5V降到0V,并且在4ns以内从0V升到5V,这也就需求最小的压摆率大于1250,并且我的频率最小在250MHz以上,这样符合条件的buffer就很少了,buf602虽然在压摆率和带宽上符合要求,但是连续输出电流却只有60mA.buf634虽然电流很大,但是带宽太小。

    我还有一个问题,buf602的Peak Output Current 350mA是不是指,在瞬态可以达到这个值?还是有别的解释?谢谢

  • 是的,peak output current指的是瞬态的,或者说长期使用芯片过程中如果一直要求达到这个值会使芯片损坏。 你可以参考下OPA693这款,压摆率2500V/us,带宽700MHz,输出电流120mA。