Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVC164245, SN75374, TPL9202, BUF602, BUF634, OPA693
您好,
我有一个3.3V的频率大约是500MHz的方波信号,现在想把信号的电平改变,将3.3V转换成3.3V或者5V,同样也要将5V的转换成3.3V,我使用的是SN74ALVC164245芯片,芯片的1DIR和2DIR可以控制信号的两种方向,即上半部分可以从A到B,下半部分可以从B到A,只要将1DIR和2DIR做好相关的配置就行了,对吧?
但是我在使用的时候碰到了一个问题,我要求输出的信号电流最少大于100mA,可是我发现这些电平转换芯片基本上都达不到我的需求,请问是否有更好的IC或者解决方案?
另外,我能否在输出和负载间加一个buffer来提高输出电流?如果可行的话,请问有没有合适的IC推荐?
谢谢