This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,如果判断lock的话,可以看下948的lock引脚输出是否高电平。
另外,我看到ALP这里的状态,TX port0 已经link上了,但是状态是inactive状态,并且有CRC errors。
你好
我对端使用的不是948,这个是软件自动输出的948这个型号,这部分可以设置么?
状态是inactive状态,并且有CRC errors 这个表示什么呢?是否需要配置寄存器才可以使用呢?
谢谢
不是948的话,那这里的inactive 可能是因为没有和争取的deserializer连接原因。
点击“Scan Connected Devices“ 试试,是否能正确扫描到正确的deserializer型号。
你好
ALP 只发现了一个I2C地址就是本地的983,对端使用的984没有读取到。
ALP不需要对983进行配置么?默认可以LOCK 并且读取到对端的I2C地址么?但是我们通过SOC配置983的时候是需要写一些寄存器才可以LOCK的,ALP会更改默认的寄存器?