TI的工程师你好,我从国外买的TPL5100模块,我用这个模块定时发出一个脉冲导通一个coms管,这个coms管是连接我的电压稳压芯片输出端和我的cc2430模块,用来实现不用cc2430发送数据的时候就完全断开我的输出端和它的连接,实现能量最低功耗。
但是我的稳压芯片输出的是一个脉冲电流,而5100发出低电平导通cmos管的时间我查了芯片资料只有36ms。感觉我的脉冲能量还没完全释放的时候coms管就关断了。
能有什么办法提高这个5100芯片的脉冲维持时间吗,即这个导通的36ms,比如提高到100ms。
不然的话有什么更好的办法用这个5100来控制我的模块的定时导通关闭。
希望得到你们的指导!
谢谢