Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245
1.请问在设置为某一传输方向(如B data to A bus)的时候,对于B端的输入管脚是否是高阻态? 就是说我直接接5V电源端的话用不用加限流元件,因为输入端的上级 元件是拨码开关共阳极,直接连的是5V电源。
2.每个管脚是否具有输出高低电位的能力?或者说能否自动归位到0V。比如输入端B端口的上级元件拨码开关置断开位的话, 进入B端口的线路处于悬空状态,如果 SN74LVC8T245芯片输入管脚没有拉低功能的话,线路永远处于5V状态。 则该线路需加下拉电阻。输出端口A则也是如此。请专家释疑谢谢!
应用图如下,手工用画笔画的 见谅!