请问DS90UH928Q与DS90UH927Q和DS90UH925Q配对使用时, 软件和硬件上有需要特殊的设置吗?IDX设置时,R1 OPEN,R2可以选择210K吗?
能不能对BKWD模式做个详细的说明。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问DS90UH928Q与DS90UH927Q和DS90UH925Q配对使用时, 软件和硬件上有需要特殊的设置吗?IDX设置时,R1 OPEN,R2可以选择210K吗?
能不能对BKWD模式做个详细的说明。
谢谢
Hi, Shiqang
不需要硬件上的特殊配置,因为DS90UH928Q默认就是和DS90UH925/7搭配,同属于FPD LINK III产品。
你这样用应该是RGB的输出,然后点LVDS Panel?
BKWD值得是Backward compatible mode,指DS90UH928可以兼容前一代的FPD LINK II产品。
因为DS90UH928除了可以和927、5搭配,还可以通过更改BKWD的设置与DS90UR905、7搭配,而DS90UR905、7属于FPD LINK II产品(与III的区别是没有把I2C/S也集成到信号线传输)。
如果不使用外部晶振的话,可以通过配置BISTC引脚或寄存器的配置来选择内部OSC。 当BISTC为高的时候,选择的是内部晶振OSC的频率。或者通过配置寄存器0x24h中的bit3将BIST enable来选择内部晶振。