TI工程师,你们好,关于DS90UB928Q-Q1寄存器设定有一些问题还想请教。
1、CRC寄存器的用途是什么?或者说CRC的功能是什么样的一个功能?
2、0x03 bit1的设定,Gate RGB data with DE signal是什么样的功能?Pass RGB data independent of DE 又是什么样的一个状况?
3、0x07 Remote Id功能具体是什么用的?以及后续的Slave ID,一共有7个。这个几ID用于什么设定的?
4、0x24 bit2:1 00和01都是33M?有什么区别
5、0x29中的DE only mode和Sync Mode的区别是什么?开启了DE only mode后HS VS就没有用了吗?
6、0x3B初始值是什么?无需设定?是R还是W
7、FRC功能是什么?
8、I2C地址外部设定,如果外部电阻损坏导致PIN悬空,I2C的默认地址是多少?
9、LOCK是什么功能?
10、Loss of LOCK能够具体说明下吗?不是很理解这句话的意思,我们的理解是PLL失锁
11、0x1B的frequency counter的用法是什么?
12、0x22中的[7]FC是什么意思,通信方向的上行和下行吗?什么时候指的是forward channel,什么时候是back channel
13、0x22中[2]24bit和18bit是对于输出还是输入来说的?如果输入24bit,这边设置成18bit会怎样?
14、0x2A中的LUT是什么功能
以上问题还希望TI工程师帮忙解答下。谢谢