1。在CodeLoader的Port Setup里,Pin10是TRIGGER;而在snau076a.PDF的第55页里,Pin10处于悬空状态。在LMK04803的DATASHEET里,没有找到TRIGGER的定义,TRIGGER是个啥信号呢? 见附图
2。在CodeLoader的Port Setup里,Pin8未定义;而在snau076a.PDF的第55页里,Pin8与Status_LD相关, 见附图。
3。在CodeLoader的Port Setup里,Pin3未定义;而在snau076a.PDF的第55页里,Pin3与Status_Hold相关, 见附图。
4。SYNC、Status_clkin0、Status_clkin1 这3个可编程管脚,在下载过程中,是被定义为输入(I)、还是输出(O)、还是输入 / 输出(I/O)?
5。SYNC、Status_clkin0、Status_clkin1这3个可编程管脚,在下载完毕之后,是被定义为输入(I)、还是输出(O)、还是输入 / 输出(I/O)?