Part Number: DS90UH947-Q1
Hi TI
根据框图,想要用单路LVDS支持1080p的LCD,PCLK大概是140MHz
SOC的单路LVDS可以支持到1080p@60Hz
请问947单路LVDS输入,dual-link输出;948侧 dual LVDS输出,是否可以支持上面的LCD
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DS90UH947-Q1
Hi TI
根据框图,想要用单路LVDS支持1080p的LCD,PCLK大概是140MHz
SOC的单路LVDS可以支持到1080p@60Hz
请问947单路LVDS输入,dual-link输出;948侧 dual LVDS输出,是否可以支持上面的LCD
您好,947的输入为1 pair clock+8 pair data 输入,输出可以为single link(1 pair clock+ 4pair data)或者dual link(1 pair clock+8 pair data)。
single link的像素时钟能支持到96Mhz,dual link的像素时钟能支持到170Mhz。

按照您上述的应用框架,如果和上述架构图一样,是可以支持到1080p的LCD的。
您好
LVDS输入的4pair data或8pair data,和FPD-LINK输出dual还是single,有直接关系吗?我理解是只要选择dual-link,不管输入是dual还是single,pclk就可以支持到170MHz
再问您个问题,
如果ser是941,des是948。一组DSI输入,是否可以支持1080p的LCD
抱歉,我上面的回复有误,是的,您的理解是正确的。
947的配置为dual link的话,是可以支持到170MHz,而947的输入为4 pair data是没问题的。
我把上面有误的描述删掉,方便后面的客户参考。给您带来不便非常抱歉。
如果ser是941,des是948。一组DSI输入,是否可以支持1080p的LCD
941配置为1组DSI input,即4 lane输入,我们可以计算下,如果24bit数据, 1080p需要148.5Mhz。
那么总的数据量为148.5* 24=3564Mbps.
而一组DSI为4lane输入,则each lane需要传输891Mbps。
而941 each lane能支持1.5Gbps的数据量,所以1080p,24bit数据的话是支持的。