This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
下面是baidu到的,仅供参考
这是USB供电不足造成的,但有什么好的解决办法呢?打开系统属性-硬件-设备管理-通用串行总线控制器,在下面所列的前几个比较长的项逐项右击,点击属性,在高级标签下,检查在最后一行”不要通知我USB错误(D)”前的方框是否打上勾,如没有打勾,打上即可!以后就不会再弹出”集线器端口上的电涌”这个烦人的消息了!
如果想去除电涌提示,或者修复电涌
1、针对集线器端口上的电涌警告:在“设备管理器” --> “通用串行总线控制器”-“USB Root Hub” --> “电源”中可以看到,正在使用的USB设备的耗。由于频繁的插拔USB设备,或在USB设备传输数据时将其拔出,此时容易造成USB接口的瞬时电流过大,从而报错。平时注意安全地卸载USB设备就不会有问题。
2、确认USB驱动程序安装正确无误。 3、USB-IF规定USB端口提供的电源是5V/500mA,但目前不少外设所需电源超过此标准。尤其是外置硬盘盒或移动硬盘等设备,使用时很容易出现此情况。有时使用了USB处长线,或同时使用多个USB设备,也可能造成USB供电不足。 针对移动硬盘发出咔咔声:USB设备的供电需求超过了500mA,此时点击USB图标后再选择“复位”,USB设备有可能被正确识别并使用,但如果仍不能使用。 可以为USB设备接上专用的变压器;采用从电脑PS/2口与USB口的取电方式增强供电;更换USB硬盘盒或换用低转速的硬盘 ;使用双USB插头供电的USB硬盘盒;不使用USB延长线,USB设备应插在机器后面的USB接口以避免信号衰减 ;不要同时使用多个USB设备,一般可以解决该问题。另外还可以通过加装一个有源USB HUB解决这个问题。
我是按照自供电模式画的板子,上面的问题我已经解决了,但是又出现了一个问题,就是插入U盘或者移动硬盘后,它会提示“此设备可提高性能”。
可能是USB不是全速模式,应该在low模式下,U盘读写很慢。
USB端口应该通过USB device来自动决定是低速模式还是全速模式,像U盘或者移动硬盘属于全速设备,不会工作在低速模式下,那你试试插上鼠标键盘之类的呢?你看下当出现这个提示时,看下SUSPEND引脚的输出是H还是L?
你好,TUSB2046支持Full Speed 不支持High Speed.谢谢
对的,昨天晚上我也发现了,我看了一下,你们TI没有High Speed 的HUB 除非是USB3.0的!
TUSB8040A 能支持super speed ,也向下兼容,支持USB2.0
您好,前辈,我最近在用TUSB2046B做HUB时也遇到了同样的问题,按照官方自供电方式设计,但是POWON始终输出高电平,TPS2042没有输出电压,测量OC也都是高电平。请问当时您的问题是怎么解决的呢?