SN74AVC16T245 ,
SN74LVCH16T245 ,
SN74AVCA164245 ,
SN74AVCB164245 ,
请教,这几种芯片有什么区别? 我的设计中,两端供电都是3.3V,但两端的电源是不同电源芯片供出的,需要隔离,上面那四种是否都能满足我的需求?
AVC和LVCH是什么区别?
AVCA和AVCB双是什么区别?
16T245和164245的区别?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
SN74AVC16T245 ,
SN74LVCH16T245 ,
SN74AVCA164245 ,
SN74AVCB164245 ,
请教,这几种芯片有什么区别? 我的设计中,两端供电都是3.3V,但两端的电源是不同电源芯片供出的,需要隔离,上面那四种是否都能满足我的需求?
AVC和LVCH是什么区别?
AVCA和AVCB双是什么区别?
16T245和164245的区别?
这种逻辑芯片是没法做到隔离的,你可以看到它左右两边GND是相同的,所以它只是做电平转换。
AVC和LVCH区别是供电范围 AVC (1.2~~~3.6V), LVCH (1.65~~~5.5V);
AVCA和AVCB的区别是/OE和DIR管脚电平由哪边控制: AVCA是有Vcca控制,AVCB是由Vccb控制
带不带T的区别在于能不能进行电压转换
谢谢您的回答。
我的设计中,有两个3.3V电源,一个给DSP部分电路供电,一个给FPGA部分电路供电,DSP与FPGA之间用了个16245之类的总线驱动器,但在16245中把两个3.3V连起来了,所以现在需要选一个双电源供电的总线驱动器,可能理解的隔离不同。
这几种芯片的代表了不同系列的,其中AVC 指的是Advanced very low voltage CMOS logic. LVCH指的是Low -voltage Cmos technology with Bus Hold. AVCA和AVCB均指的是Advanced very low voltage CMOS logic.逻辑,区别在于AVCA系列的产品使能端OE参考的电压为VCCA,而AVCB的使能端OE参考的是VCCB的电压。
是的,接DSP的数据总线,用16bit的,两端电压都是3.3V,只是用了不同的电源芯片供电。data rate不高,就是DSP的配置的数据读写速率,DSP选的是28335,主频跑150MHz
那建议你选择16T245,从datasheet上来看,16T245的特性更优,是16245的升级版本,比如16T245多了Vcc isolator的特性:VCC Isolation Feature – If Either VCC Input Is at GND, Both Ports Are in the High-Impedance state.Overvoltage-Tolerant Inputs/Outputs AllowMixed-Voltage-Mode Data Communications等都是16245所不具备的:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc16t245.pdf