Other Parts Discussed in Thread: TUSB215, TUSB213, TUSB216, TUSB1002, TUSB501, TUSB551, TUSB216I, TUSB1002A
你好, 外部供电DC5V ,TUSB215QRGYRQ1与TUSB215QRGYRQ1(也就是串联后)后传输速率降低,请问调什么参数可以解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,为什么要使用两片TUSB215 串联?是为了延长cable的长度吗?
在间隔5m处又串联了一片TUSB215是吗?如果是的话,不建议这样做。
TUSB215是USB redriver,主要补偿ISI jitter,但是随着传输距离的延长,会导致速率降低。
外部供电DC5V ,TUSB215QRGYRQ1与TUSB215QRGYRQ1(也就是串联后),两芯片间隔距离小于5米,两芯片间隔目前用1.5米线链接,传输速率降低,
您好,TUSB215 能支持的cable长度数据手册中有描述:
Supports up to 5m pre-channel or 2m post-channel Cable Length"
那对于您提到的两片芯片间隔小于5m,那对于第一片TUSB215来说,post channel 只能支持2m,也就是两TUSB215之间的间隔不能大于2m。
事实上,不建议两片TUSB215 串联,如果串联为了延长cable距离的话可以考虑其他redriver。
参考下面E2E的帖子 ,也是不建议使用两片TUSB215或TUSB213+TUSB215延长cable。
你好,麻烦推荐几款芯片型号可以串联延长cable距离,并带CDP功能?外部供电不影响传输速率的芯片型号?
多谢,你好能推荐几款,可以串联USB3.1或者3.0中继器,高速信号调节器,价格实惠,速率高
您好,USB3.1的中继器比如 TUSB1002;
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb1002.pdf
USB3.0的中继器比如TUSB501,TUSB551.
下面是我筛选出来的大于5Gbps的USB中继器型号,您可以根据价格封装等再进行筛选:
https://www.ti.com/interface/usb/redrivers-multiplexers/products.html#p1241=Redriver&p365=5000;16000
USB3.1的中继器比如 TUSB1002这个型号 请问这个TUSB1002这能串联吗?
USB3.1的中继器比如 TUSB1002这个型号 请问这个TUSB1002这能串联吗?
作为中继器,目的就是为了信号补偿,串联在收发之间,比如下面应用:您想问的TUSB1002是和什么能串联吗?

你好,TUSB1002与TUSB1002能串联吗j? (也即是两片TUSB1002串联)
你好,TUSB1002与TUSB1002能串联吗j? (也即是两片TUSB1002串联 延长cable距离)
您的应用需要多长的传输距离?
为了更快的跟进您的问题,建议新的问题重新建贴,方便跟进。
您好,抱歉我没有找到使用两片TUSB1002级联增加传输距离的方案。
但是USB2.0的中继器TUSB216i的数据手册上会有表明,可以使用两片TUSB216i来延长距离,可以传输10m的距离。
你好 5Gbps USB3.0的中继器可以级联芯片,可以传输3m的距离 USB中继器型号 麻烦推荐下
您好,其实很难衡量中继器能支持多长的cable,因为cable的质量不用,插值损耗不同。对于TUSB1002来说,它能补偿的15dB的损耗,不同的cable在不同频率下的插值损耗是不同的。
另外,3m的话,可以直接考虑TUSB1002,应该是能支持4m长的cable。
可以参考这个帖子关于TUSB1002支持长度的讨论:
你好,
咨询,TUSB1002A 规格书中第20页电路图连接USB接口连接图
与HSDC035A电路图中TUSB1002A芯片与USB接口连接图不一样,请问哪个是对的?
您好,这个帖子中有很多新的问题,为了更好更快的跟进您的问题,麻烦再建个新帖。