This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

定電流可控制

Dear All

我們有一特殊案件 , 請教各位前輩高手 , 本案件應區分兩區塊 , 其中區分 Power Supply 及定電流輸出 .

 Power 部分: Input  DC 不限電壓 , Output  10V~250V ( Microcontroller 控制( 線性 ) ) , 定電流部分 : Input 10V~250V  Output  1mA~20mA ( Microcontroller 控制 ) , 此兩部分應採何種電路 ? 並可以受 Microcontroller (  Computer ) 控制 ? 其輸出的 Ripple Current 希望低於 20mV 以下 .

希望線上的前輩高手不吝指教  謝謝您

Dick Liu     koa.dick@msa.hinet.net