您好:
现用DS80PCI810做一个PCIE 3.0转接驱动器,芯片的其他部分基本上都看懂理解了,但是EQA和EQB这两个引脚始终没有理解什么意思,并且怎么设置,网上也查了很多资料,还是不明白,请问能通俗的解释一下吗,对于一个普通的PCIE 3.0,请问该如何设置这两个引脚呢?还有担心就是这两个引脚万一设置的不正确,影响大不大呢?谢谢您的解答
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
现用DS80PCI810做一个PCIE 3.0转接驱动器,芯片的其他部分基本上都看懂理解了,但是EQA和EQB这两个引脚始终没有理解什么意思,并且怎么设置,网上也查了很多资料,还是不明白,请问能通俗的解释一下吗,对于一个普通的PCIE 3.0,请问该如何设置这两个引脚呢?还有担心就是这两个引脚万一设置的不正确,影响大不大呢?谢谢您的解答
您好,首先EQA和EQB这两个引脚的四个等级设置,如图Table4 . 给出了三个高频下的EQ 提升的dB 数(EQ指的是信号的均衡处理,信号由于长距离的传输发生衰减,利用EQ进行补偿)。比如在level1时,1.5Ghz时EQ 能提升2.1dB,4Ghz时能提升2.7dB。
其他三个等级类似。

而4个等级的针对EQA和EQB引脚的设置图下,比如0指的是下拉1Kohm到GND。R指的是下拉20Kohm到地。F是引脚悬空。

举个例子,比如输入EQA和EQB两个引脚都是下拉20Kohm到地,说明选择的level2。那么在1.5Ghz和2.5Ghz以及4Ghz时的补偿就对应level2 去参考。
还有担心就是这两个引脚万一设置的不正确,影响大不大呢?谢谢您的解答
通过监测PCIE的眼图情况,来决定配置不同的等级,比如输出衰减不大,那么便可以使用level0 去调节,如果发现输出衰减很大,便可以增大level,比如配置level3或者4.
是我还有一个小小的疑问,就是假如输出衰减不大,但是我采用比较高的大的LEVEL去调节,会有什么影响呢?谢谢您的解答!
您好,事实上我们在实际应用中,会根据自己的实际应用去进行调试,因为板子的插值损耗和pcb线长损耗都不一样,所以每个level都可以去试试,同时监测眼图信号质量,包括眼睛的高度和宽度直到达到最优的眼图就可以了。