我看见别人的电路图上DSP2812和max232芯片连接时,中间接了个SN74CBTD3384芯片,是不是进行电平转换的?能不能用SN74LVC541AW代替?
作者 Junqiang Shi 回复于 12-15-2011 9:24
Hi Yuan,
SN74CBTD3384 是 高速总线开关,可以实现电平转换,SN74LVC541A是低电压CMOS驱动器件,两者功能完全不同。所以,如果需要电平转换,则不能采用SN74LVC541替代CBTD3384器件。
best regards,
以上是专家的回答,但我不是特别懂,我就想知道将F2812和MAX232中间的74CBTD3384换成74SNLVC541行吗?541的作用不就是将输入的低于0.8V的电平转换成0.4V的低电平,将高于2V的电平转换成3~3.3的高电平输出吗?这不也就是为了解决TTL电平和CMOS电平器件连接时的电平匹配问题吗,我认为541起的就是电平转换功能,和74CBTD3384在这里起的作用不是一样的吗?