This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dear teams,
長久以來感謝您的協助,我在使用DS90UB949-Q1EVM和USB2ANY以及ALP時有以下問題,再麻煩您協助解惑,謝謝!
以下為我使用USB2ANY的連接方式以及I2C的連接PIN
12V Power Supply -> EVB電源孔-> J23 GPIO0/I2C(SDA) & J23 GPIO0/I2C(SCL)連接USB2ANY -> Mini USB到
Best Regards,
Rookie
很抱歉回复这么晚!
1、device name错误的话,建议您按照DS90UH949EVM User's Guide 的第 1.12.1 ALP Loads the Incorrect Profile 章节中的步骤重新加载正确的配置文件;
2、这里您描述的是哪个指示灯?
3、I2C应该接到J20上
Amy 您好,
1. 已按照1.12.1的步骤remove以及add device,左侧的device name是正确的,但information tab中的device name仍然是错的,以下为我连接时ALP app内的画面,请问与正常使用USB2ANY连接成功时画面有哪里不一样吗?
2. USB2ANY側邊綠色指示燈,如圖紅色圈選
3. 已連接至J20
您使用的ALP 是哪个版本的?看下面帖子问题与您的现象类似,是因为ALP 不是最新版本造成的,使用最新版本ALP 可以解决information tab中的device name不更新的问题: