这是问题出现后的图像。

在对比问题前后的寄存器状态后发现上图中的值不相同。

之后,采用复位设置,两个都不能将以上的寄存器重置。然后,采用写入0x37地址,设置为正常值,也无法恢复正常。
那,关于这个问题点,有没有什么建议,或者说我们该如何去设置等,才能让这个问题点恢复正常状态?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

这是问题出现后的图像。

在对比问题前后的寄存器状态后发现上图中的值不相同。

之后,采用复位设置,两个都不能将以上的寄存器重置。然后,采用写入0x37地址,设置为正常值,也无法恢复正常。
那,关于这个问题点,有没有什么建议,或者说我们该如何去设置等,才能让这个问题点恢复正常状态?
采用复位设置,两个都不能将以上的寄存器重置。然后,采用写入0x37地址,设置为正常值,也无法恢复正常
将digital_reset0 配置为1,寄存器的值不能恢复默认值吗?
比如上面显示0x37 正常的和不正常的值,是bit [2-0] MODE_SEL0 的配置,但是这几位的默认值是根据硬件MODE_SEL0引脚配置决定的。也就是说Table 7-8. Configuration Select (MODE_SEL0)这里您是怎么接的,配置为什么模式就是寄存器reset之后的默认值。 所以要看下MODE_SEL0引脚是怎么接的?