This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB940-Q1: DS90UB940-Q1

Part Number: DS90UB940-Q1
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB940N-Q1, , DS90UB983-Q1

问题1:DS90UB940-Q1和DS90UB940N-Q1这两型号在TI官网都能查到,规格书也看了,功能性能指标好像完全一样,料号差个N,看规格就Device Marking不同,请问具体差异点在哪里?是否只是封装上丝印不同?不同的目的是什么? 问题2:和串行器DS90UB983-Q1匹配的解串器型号帮忙推荐下
  • DS90UB940-Q1和DS90UB940N-Q1这两型号在TI官网都能查到,规格书也看了,功能性能指标好像完全一样,料号差个N,看规格就Device Marking不同,请问具体差异点在哪里?是否只是封装上丝印不同?不同的目的是什么?

    UB940N 是UB940的升级版本,如果用于新设计中,建议使用940N。

    问题2:和串行器DS90UB983-Q1匹配的解串器型号帮忙推荐下

    983匹配的解串器比如984.。98x系列的FPD link器件是NDA器件,资料都是需要去申请的,所以如果其他非NDA的器件能满足您应用的话建议选择非NDA器件。