This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
TCAN1463-Q1设计如下:
1、VSUP 为12V 常电,
2、VCC/VIO 通过INH 来使能,INH PIN 没有上下拉
3、WAKE 悬空,EN 、STB直连到MCU (默认低)
主板上电之后会由Standby Mode切换到Sleep Mode,INH 输出低电平,当CAN 总线上有数据的时候会切换到Standby模式?INH 输出高电平会持续多久(假设VCC/VIO 还没有上电)?
我想知道留给VCC/VIO 的上电时序是多久?
您好,关于您的问题,
主板上电之后会由Standby Mode切换到Sleep Mode,INH 输出低电平,当CAN 总线上有数据的时候会切换到Standby模式
上电之后会进入standby mode。进入standby mode之后SWE计时器使能,一旦超过 tINACTIVE 这个时间主机还未能正常启动使得器件进入normal mode的话,才会进入sleep mode。参考下面的流程图。
当CAN 总线上有数据的时候会切换到Standby模式?
您指的在normal mode吗?
INH 输出高电平会持续多久
您的意思是从sleep mode转化为standby mode的转换时间是吗?这个时间最大为10us。
tINACTIVE=4分钟指的是TCAN1463上电后进入待机状态,如果在4分钟之内未能从待机模式进入到正常操作模式的话,会进入睡眠低功耗模式。
进入睡眠低功耗模式后,总线有信号唤醒了INH ,但是VCC/VIO一直没有供电,INH 高电平会持续多久呢?
您好,刚才我回复的sleep mode下,INH off状态。
那关于您的这个问题,当总线有信号唤醒INH,但VCC和VIO一直么没有供电,我的理解是,如果VCC和VIO一直没有供电的话,但总线上仍有信号的话,器件会进入fail safe保护状态,并且不会发生wake up事件。
kailyn
前提:VCC和VIO一直么没有供电,仅有VBAT 供电
sleep mode时总线有信号后,会切换到standby态吧,这个时候INH 会输出高,那么这个高电平会持续多久?上面那个前提下 感谢
宏伟
您好,不论从什么模式,只要VCC在欠压状态,VIO在欠压状态,则器件会进入sleep mode,这时候INH为高阻态。
sleep mode时总线有信号后,会切换到standby态吧,这个时候INH 会输出高,那么这个高电平会持续多久?
VCC和VIO不上电的情况下,总线有信号是否会切换到standby 状态,我再看下,我认为不会到standby状态。
从数据手册的介绍来看,我的理解:
1)这是一个过程Power up -> Standby (INH应该是一个低到高的变化过程)-> Under Voltage VIO Timeout -> Sleep Mode(INH高阻态)。
2)如果总线上检测到有唤醒信号,那么正常是要给VCC和VIO加电,TCAN才会由sleep mode进入到standby mode。
所以从您的问题来看,我没找到相关证据,因此也无法判断这个过程是不是一个永久的sleep mode。