Part Number: DS90UB941AS-Q1
SOC输出MIPI DSI,串行器是941,屏端解串器是948。
在SOC刚开机显示logo界面时会出现logo闪的现象,且每次都是在画面的下半部闪现同样的logo。见图:

闪完之后画面就一直稳定了。SOC直接接MIPI DSI的LCD没有此现象,怀疑是SOC和941之间的DSI配置存在差异。941是否有寄存器能判断发生过错误?
SOC DSI已经配置为连续时钟模式,941通过读寄存器发现是非连续时钟模式(4F的bit7=0),这个会不会有影响呢?
Thanks!