小弟设计的设备中只有一个USB插座,设备里头处理器MSP430F5529的USB口(MCU_D+\MCU_D-)以及读卡器芯片GL823的USB口(CR_D+\CR_D-)通过一片TS3USB30E(VSSOP封装)进行切换,切换信号USB_SW由与门SN74LVC2G08通过组合控制逻辑输出,原理图如下:
在实际使用过程中发现不论是读卡器路还是MCU路都信号都不通,试过好几种测试方法:
1. 拿走TS3USB30E,用导线短接焊盘,MCU和读卡器通路的信号都能工作,证明不是MCU或者读卡器的USB不工作;
2. 直接把USB_SW信号用线引出,手工制造逻辑信号,各路USB不能识别,TS3USB30E好像处于高阻状态,开关前后的信号不相同;
3. 分别拿走读卡器芯片或者MCU,手工控制USB_SW信号,没有一个USB信号正常工作,证明不是某路USB信号线影响到TS3USB30E的工作;
4. 电路板上只焊接TS3USB30E,其他所有信号手工产生,开关前后的信号总算通了。
小弟在这里请问TS3USB30E的使用中是否有什么注意的,我这个情况是不是其他期间影响到它了(和他连接的除了电源和地就是MCU、读卡器芯片、与门了)。