This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DSLVDS1001: LVDS驱动器和接收器需要供地吗

Part Number: DSLVDS1001

 我在阅读这篇文章的时候,看到了LVDS驱动器与接收器的内部结构。按我的理解,LVDS驱动器芯片与LVDS接收器芯片在进行配合使用的时候是需要进行供地的,否则接收器内部的差分放大器是没有办法进行工作的,不知道我这样理解工作原理对不对。如果我这样理解是对的,在485通信中,485的主从收发是不需要供地的,又因为485的工作原理应该和lvds驱动器  接收器是相似的,那么这样的话就和我前面说的供地有些矛盾了,请给说下到底我理解的哪个地方出了错误,谢谢

  • 您好,

    下周一我会具体看下您的问题

  • 请问  能尽快看下我的问题吗

  • 您好,

    在485通信中,485的主从收发也是需要共地的,之所以有些485系统没有共地,是因为这些485收发器可以承受-7V~12V的共模电压,且通信距离比较短、通信环境比较好,没有干扰,即使没有共地共模电压也在可承受的范围内,因此可以正常接收差分电压正常工作。

    如果通信距离比较远,是很难保证两个系统的参考地的电位差的,如果电位差超过-7V~12V这个范围,那么设备就可能会损坏。下面文档的第11部分 Grounding and Isolation 讲了远距离485通信的方法:

    RS-485 设计指南 (Rev. D)

  • 还有一个问题想咨询一下,就是485的信号回流是怎样的?比如驱动器的A端是高电平,那么电流是从A端出发,在到达接收器的A端后,经过下图的取样电阻在返回的B端吗?小部分会通过地进行回流?我这样理解对不对,请帮忙解答一下,谢谢。这种问题困扰很久了。。。

  • 这里主要说的是不同485节点会有接地电势差,即节点A的信号相对于节点A的地发送数据,到了节点B相对于节点B的地进行接收,那么就有可能超出共模范围。

    在远程通信时,两个节点的接地电势很可能不同,您可以通过以下简化图来理解,因为系统都是通过机壳接大地的,大地不同位置的阻抗可能不同、电流也可能不同,因此会造就不同位置的系统存在接地电势差。