This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,您指的收发端不共地是吗?不共地的话,两端地电位差会产生地回流,会导致通讯失败。
方便使用共地电路,验证下吗?
另外,您是在哪儿购买的?
谢谢您的解答。通讯失败到不会,就是使用一段时间就不能接收数据了,一查又是芯片坏了,电路如上图下图所示,还请多多指导,谢谢!
您是如何判断芯片坏了?不能接收数据相当于不能正常收发,影响通信。
电路图来看,AB两端没有端接120ohm 匹配电阻,传输距离以及速率为多大?如果短距离通讯,可以不加终端电阻,长距离的话,建议加上120ohm 匹配电阻。
另外,加LC 滤波器的目的是什么?我看您已经加了TVS,加LC滤波器是为了抑制瞬态高电流或者高频吗?但是在一些快速瞬态事件期间,串联电感可能不好预测会影响到正常运作,所以我个人建议不加LC filter,外部加了TVS或串联小电阻都可以抑制瞬态响应,如果考虑ESD的影响,也可以选择其他具有更好ESD保护的器件。
综上,您的问题,有三点建议:
1. 共地,如果实在做不到共地,可以考虑加隔离。
2. 如果传输距离比较长,建议AB端接120ohm终端匹配电阻。
3. 输出LC filter 电路需要实际验证系统的性能,或者考虑其他具有更好ESD保护的器件。
万分感谢您的解答!主机那边是一直在发数据,而从机(就是坏的SN65176B)只负责接收数据,在用户现场用着用着就接收不到数据了,但主机端一直在发数据的,把从机的SN65176B换一个就好了。传输波特率为19200,传输线长大概7米~10米。加LC就是怕有瞬态的尖峰信号过来。TVS用的是15v的。还请您多多指导,谢谢!
您好,如上所述,是否方便做到共地,或者加个隔离器,然后去验证呢?
换一片SN65176B就好了,指的是用一段时间也能正常接收是吗,不会再出现接收不到的现象? 那您是在哪儿购买的?
如果不是通过我们的官网或者授权代理商,我建议在先在官网购买几片,实际再去验证下,是否还出现同样的问题。
您好!是的,用了一段时间也能正常接收数据,没有出现异常,是在嘉立创上面买的。另外请教下SN65176这个芯片对抗ESD能力是多少伏,我从数据手册上没有看到明确的有关ESD参数,谢谢!
您好,SN65176B的ESD等级,请参考:
HBM 1500V,
MM 200V
ESD 2KV