Other Parts Discussed in Thread: LM3492
LED驱动器需要一个符合要求的设计,所以了解它们的特性和基于特定应用选择适当的驱动电路是至关重要的。这样专用的驱动电路才能为这些LED提供额定的电压和电流,为它们正常工作创造一个良好的条件。
要达到发光的目的,LED需要一个正向电压来让电流流动。因此LED驱动器要为LED提供正向偏压以便使其发光。LED的发光等级或亮度通常与正向电流的大小成正比。另外,通过LED的电流不应该超过设备规定的额定电流,否则可能造成永久伤害。因而恒定电流驱动电路是将电流控制在驱动LED的正确水准的理想方案。换句话说,LED驱动电路就是一种提供恒定电流而非恒定电压的电源转换电路。LED驱动电路最少应该包含一个电压检测电路和一个电流开关电路。
当电压检测电路探测到电源的不同电压等级时,会向电流开光电路发送一个信号,然后电流开关电路被自动启动,使用预先确定的电流值来对LED的电气设置进行重新调整,从而有效点亮尽可能多的LED。
LM3492 – 7W LED 驱动器的性能,该驱动器可通过电子变压器或 50/60Hz 变压器或直流电源,为包含 6/7 个串联的 360mA LED 的单/双 LED 灯串供电。这是一个双层板,上层放置组件,底层可与 LED 模块箱轻松连接。此外,该演示板还具备良好的电子变压器兼容性。请参阅 LM3492 产品说明书,了解更详尽的指导信息。附带的物料清单中描述了该演示板上所使用的零件。