DS90UB913和914链接没有问题,从914寄存器0X06可以读出913的ID(0xB0),并且LOCK管脚是高电平。接下来的操作是对914的0x07写0xB2,然后写Slave ID和Slave Alias,但是,当主CPU试图读写913或者图像传感器(Slave ID),都不成功。从示波器看出,每次914这边的I2C信号之后,在913那边的I2C线上没有任何信号。
在913上,并没有PCLK(因为图像传感器还没有设定啊),913上也没有外置时钟。我听说913里的I2C是用内置时钟,所以应该也没有问题。
不知道问题出在哪里?
谢谢。