This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
在使用TRF3765这一PLL+VCO芯片时,遇到如下问题
当 使用整数分频模式时,相位噪声跟芯片文档所给基本吻合,波形如下:
当更改为小数分频模式时,即使所有寄存器设置保持不变,只更改Regiser4寄存器的第31位EN_FRAC(从0到1),相噪也会急剧恶化,近端VCO噪声恶化严重,如下图所示
请大家帮忙分析下产生该问题的原因,多谢!非常感激!!
鉴相频率大约是300K的样子,用软件算了几组环路值,只有在环路非常窄(约10K)的时候,这个噪声包络才会下去,但是这种情况芯片输出的近端相噪很差。我觉得不是因为环路引起的,因为相同的硬件,只是把整数模式更改为小数模式就会出现这样的情况,请问这种情况会不会是因为寄存器值引起的呢?您是否用过该芯片呢?多谢!
改变鉴相频率,提高分频比,调整环路参数这些方案都已经试过了,可惜还是不行~
请问您当时用的时候有没有用小数分频模式?是不是有特殊的寄存器设置呢?这个芯片我们已经测试了10天了,一直没有把性能用出来,请问我们还有什么好办法来解决这个问题呢?多谢多谢!
第三页PLL部分也没什么内容啊,我最高把鉴相频率提高到了1MHz的样子大概是。
在相同的鉴相频率下,只要我用整数模式,相噪就很好,如果改变一位寄存器值把它改成小数模式,相噪就很差~我是用TI的仿真软件用小数模式算的环路,不知道整数模式跟小数模式的环路可以不可以一样,至少我用小数模式的环路工作在整数模式是没有问题的