This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS125BR800: DS125BR800

Part Number: DS125BR800


尊敬的TI工程师您好:

       现将我的问题描述如下:

       情况说明:

       1.芯片型号:DS125BR800;

       2.使用xilinx的FPGA-XC7V690T,使用vivado软件中的ibert做误码率测试,使用PRBS31编码,数据速率5Gbps;使用Aurora 64/66编码,做误码率测试,数据率5bps;

       3.硬件:3块电路板,其中2块子板1块背板,子板插在背板上,子板A与子板B互相通讯,子板上的高速数据线上都有DS125BR800;

       4.信号流向:子板A的FPGA发送到板DS125BR800,800输出信号经过连接器到背板,信号离开背板,经过连接器进入子板B的DS125BR800,800输出信号至子板B的FPGA;子板B至子板A的高速数据信号流向与上面描述相反;

       5.FPGA与DS125BR800间距<5inch,子板A的DS125BR800与子板B的DS125BR800间距<20inch;

       6.MODE接“1”,对应10G-KR协议;<5inch的EQ0,EQ1接“00”,DE0,DE1接“00”,<20inch的EQ0,EQ1接“10”,DE0,DE1接“11”;SDTH接“F”;

       现象说明:

        1)5Gbps下,ibert的PRBS31和Aurora 64/66两种测试模式下,子板B都没有误码,子板A有误码,但子板A上的DS125BR800输出到FPGA处的信号眼图还可以,DS125BR800接收端眼图也可以,从眼图来看不应该有无码;

        2)3.125Gbps下,ibert的PRBS31测试模式下,子板A与子板B接收都没有误码;

        3)6.25Gbps下,ibert的PRBS7测试模式下,子板A与子板B接收都没有误码;

        4)将其中1块子板中的DS125BR800摘除,高速链路上只保留接收子板处的DS125BR800,5Gbps下ibert的PRBS31下测试,子板A/B都没有误码;

        问题:

        1)SDTH具体含义是什么?如何理解assert level和de-assert level?

        2)DS125BR800是否适用于xilinx的ibert的PRBS31?是否适用于Aurora 64/66编码?手册中罗列出的协议中只有10G-KR是64/66编码,这个编码方式与Aurora 64/66相同么?如果不同,DS125BR800是否不支持Aurora 64/66编码?

        3)1个高速数据链路中是否只能有1片DS125BR800?我们的设计中,1个链路上有2片DS125BR800,感觉会对信号产生不好的影响。

         以上就是我目前遇到的问题,非常迫切的希望得到您们的技术支持,谢谢,祝好!

  • 1)SDTH具体含义是什么?如何理解assert level和de-assert level?

    SD_TH控制信号阈值电平检测。通过配置SD_TH的高低电平,来配置信号幅值的阈值。

    Assert level指的是信号达到这个电平之后有效。 举个例子,比如PWDN引脚代表的是器件进入低功耗模式,高有效。也就是说当PWDN=H,即为assert level,电平有效,使得器件能进入低功耗状态,反之,PWDN=L时,de-assert level,器件不能进入低功耗模式,为正常操作模式。

    所以通过SD_TH来配置信号有效幅值。

    DS125BR800是否适用于xilinx的ibert的PRBS31?是否适用于Aurora 64/66编码?手册中罗列出的协议中只有10G-KR是64/66编码,这个编码方式与Aurora 64/66相同么?如果不同,DS125BR800是否不支持Aurora 64/66编码?

    关于编码方式,我这边需要进一步查一下资料。 通常数据手册中给出的支持编码方式是支持的,如果没有给出应该就是不支持的。

    3)1个高速数据链路中是否只能有1片DS125BR800?我们的设计中,1个链路上有2片DS125BR800,感觉会对信号产生不好的影响。

    您好,一条链路上建议是只加一片中继器,因为链路上针对多个device 不好对中继器进行调节。

    我帮您再确认这个应用。有回复的话我会通知给您。

  • 您好,关于编码方式,DS125BR800是可以对Aurora 64/66b 进行编码的,只是需要注意数据需要直流平衡。 10G系统应用中,PHY 通常会在64/66B 编码之前对数据进行扰频、以实现直流平衡。FPGA可能会执行类似的操作。

    是否可以附上包含插入损耗估算和 DS125BR800配置的方框图?FGPA 是否能够进行眼图测量?如果是、是否可以提供针对测试的不同数据速率下的眼图?