各位专家好,我现在ADC08D1500采样时钟电路采用的是10M晶振给LMX2531LQ1500E供时钟,接着输出给时钟驱动MC100LVEP14DT,时钟驱动的差分输出作为ADC08D1500的采样时钟。请教的问题列举如下:
1.10M晶振单独测试正常输出,然而与LMX2531LQ1500E的管教OSCin直连,检测到10M晶振输出异常,请教各位专家有没有碰到类似现象,怎么解决的;
2.各位专家有没有用过时钟驱动MC100LVEP14DT,有没有经典的设计电路供在下参考下;
3.LMX2531LQ1500E的输出能不能通过一个变压器直接给ADC08D1500供采样时钟;
4.怎么评估所选的时钟驱动能驱动后面的ADC器件,从哪些电特性参数可以看出来?
5.此外,再请教一下relay RF 303-5的作用是什么?
最后,非常感谢您对这个帖子能给予帮助。