This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TFP410图象显示问题

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

你好,我现在使用TFP410,在各种分辨率模式下,驱动只有DVI接口的显示器,图象显示稳定;

但是驱动带有HDMI接口的显示器(显示器同时有DVI和HDMI接口),无论接显示器的DVI接口还是HDMI接口,有的分辨率无法显示,有的能显示,但是画面有锯齿出现,请问这是什么问题?

附:

     我是通过IIC配置的TFP410,CTL_1_MODE= 0xBF;CTL_3_MODE= 0x80;DE_CTL= 0x30;其余的都是默认值。H_RES,V_RES读出的值也是正确的。

    TFP410有详细的IIC编程参考什么的吗??

    象SII9134,这个IC的TMDS需要很多配置,TFP410就只需配置几个寄存器就OK?

  •  ISEL/RTS引脚你是拉低的还是拉高的?其实将ISEL拉低,TFP410做辅,时序完全都由host来产生,TFP410不需要进行什么配置就好了。

    另外,可对比下两个显示器的Spec,有哪些不同,在什么分辨率下出现锯齿?什么分辨率下不能显示,TFP410的像素速率最高达165Mhz,决定了它能够支持的分辨率的大小。

  • 谢谢您的解答,跟分辨率没有关系。

    通过进一步对比测试,发现HSYNC和VSYNC的抖动会造成带有HDMI接口的显示器的显示问题。

    不明白为什么HSYNC抖动和VSYNC抖动对DVI接口的显示器没有影响,画面非常好。

  • 这就很难理解了,DVI 与HDMI 如果是一个源的话,画面质量应该是一样的。它们之间仅是接口形式不同。

  • 问题是,经过对比测试,就是这样的情况:

    1.如果提供VSYNC和HSYNC有抖动的显示源时:驱动只有DVI接口的显示器,没有问题;同样的源驱动带HDMI接口的显示器,就会出现画面抖动、锯齿,或没有显示。

    2.如果提供VSYNC和HSYNC无抖动的显示器源时:DVI和HDMI显示器均可以。

    所以,是不是HDMI对信号的源的抖动是有要求的,我还没看到HDMI对于信号源抖动的相关规定。