Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230
近期产品希望使用SN65HVD230代替原来的5V用CAN总线。
但是遇到了点问题
3.3V的CAN总线的CANH为3V , CANL为1V, Recessive为2.3V
方案一:不使用Vref
在这种方案下,问题是,3.3V的can总线隐性地是2.3V而不是3V-1V的中间2V,是否使用等值的60Ω电阻???
方案二:比方法一多采用了使用Vref驱动的方式,这种方式可以去除数据传输开始所造成的阶跃信号,以保证更好的电磁辐射特性。
问题是,
1. 3.3V的can总线隐性地是2.3V而不是3V-1V的中间2V,是否使用等值的60Ω电阻???
2. 3.3V的Vref是VCC/2 = 3.3V/2 = 1.65v 并不等于2.3V,那么是否能使用这种驱动方式,或者是采用其他的分压电阻保证可行?从手册上的说法来看可以有这种方式。不过不知道是否可行或者是否需要更改。