我正在研究MCU透過I2C通訊傳輸至914,914透過雙絞線傳輸到913,913在傳送出I2C通訊訊號,
但是913無法傳出I2C通訊訊號
Slave ID 為 0x48
我的作法是在MCU端透過I2C設定了914的
reg 0x07 , data 0xB2 (0x59<<1)
reg 0x08 , data 0x90 (0x48<<1)
reg 0x10 , data 0x92 (0x49<<1)
設定完後讀取下列這些和出現一些的數值
ID 0x60 , reg 0x06,讀值為 0xB0
ID 0x60 , reg 0x07,讀值為 0xB2
ID 0x60 , reg 0x08,讀值為 0x90
ID 0x60 , reg 0x10,讀值為 0x92
ID 0x59 , reg 0x01,讀值為 0x30
ID 0x59 , reg 0x03,讀值為 0xC5
如上ID 0x59可以讀到預設值代表我可以讀取到913,
但是我在多讀取ID 0x49 , reg0x01,讀值為0xFF
使用示波器量測913 I2C Data腳位,並無法測出波形
我哪邊設定錯誤所以無法讓913的I2C對外通訊呢?