This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
设备是从事建筑隔声设备仪器研发。该仪器响应频率范围,50Hz~5000Hz,噪声源采用标准的,白噪声和粉红噪声。现在准备研发新一代双声道或多声道隔声设备,从TI 网站看到,TI 公司生产的用于Audio的USB接口IC TAS1020B的全部开发套件适合本公司基础研发平台,或有最新噪声分析仪开发平台所使用的芯片等资料提供给本公司。在此,特别感谢!
您好, TAS1020B这款芯片已经停产好久了,并且暂时没有直接替代品。
所以很抱歉,关于TAS1020B的支持也会受限,如果应用于新开发,为了保证您的供货正常以及技术支持,建议选择其他正在量产的器件。
目前量产的芯片。能够完全替代?
推荐和建议使用其它什么芯片,具备这样的功能?
您好,您看下TMS320C5533 是否可以满足您的应用需求,当然C5533 不是和1020B完全兼容的,内核不一样,能支持的USB速率也不一样,您可以看下它的数据手册:
除了USB接口,还支持以太网口吗,芯片里含有CODEC语音解码代码吗
您不是打算使用TAS1020B做USB audio应用吗,也需要支持以太网口是吗?
C5533如果不能满足应用的话,确实是没有替代TAS1020B这款器件的了。
以前也有客户咨询TAS1020B的替代品,没有直接的替代器件,您可以看下:
是我们5000系列的DSP,能支持很多外设,包括I2S, USB等接口,您看下它的收据手册: