Part Number: DS90UB941AS-Q1
车厂客退主机出现黑屏,经分析是941异常无输出,26#输入电压为0V,27#电压为1V,正常工作电压应该为0.54V;此主机偶尔能恢复正常显示。
故障机22#和23#的输出电压正常为0.54V,且有信号输出,
串口有输出日志如下截图。在kernel941驱动正常加载但是remote panel not found:

2. dump941寄存器数据,发现0x0C=0x25 检测到CSI输入错误。

3. 对MIPI-DSI输入信号进行测量,MIPI输入信号正常。
4.用示波器对芯片941_49#_LFDSI脚信号进行测量,发现波形异常,此引脚有一个290Hz的脉冲。用好机器对比,些引脚的电压为0.85V.
5.此引脚为DSI环路滤波器引脚,请帮忙分析此引脚失效的原因和给出解决方案。谢谢!
t
5.