This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家,
请问 DS90C387 如何接 RGB565 信号?我参考了 DS90C387 的 Datasheet,里面只讲了 24 位和 18 位的 RGB 信号接法,麻烦专家指点一下。
我的 RGB565 信号从 AM335x 输出,有什么要注意的吗?
谢谢!!!
一般是只用高几位,比如8位的R0~R7只用高五位即R0~R4,G0~G5,B0~B4
就按18比特RGB接就要, 高位对齐,低位没用的接地.
有点问题: 为什么要用DS90C387? dual pixel?
按18比特RGB接就行,高位对齐,低位没用的接地.
可以先把RGB565转换为24bit的信号,低位不变,高位置零,然后按照24bit的接法就可以了。
谢谢专家
对,为的是 Dual Pixel。