你们好,我设计的嵌入式电路中要有CAN差分信号(CANH和 CANL信号),要进行隔离处理;我最初用2块芯片ISO721分别隔离CAN TXD 和CAN RXD信号,再用芯片TJA1050将CAN TXD 和CAN RXD信号转换成CANH和 CANL信号;但是我现在在TI上发现有带隔离功能的芯片ISO1050能同时将CAN TXD 和CAN RXD转换成CANH和 CANL信号;?请帮我确认下啊,我觉得TI的ISO1050可以啊,虚心诚恳帮我确认下啊?下面有这几个芯片的文档
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你们好,我设计的嵌入式电路中要有CAN差分信号(CANH和 CANL信号),要进行隔离处理;我最初用2块芯片ISO721分别隔离CAN TXD 和CAN RXD信号,再用芯片TJA1050将CAN TXD 和CAN RXD信号转换成CANH和 CANL信号;但是我现在在TI上发现有带隔离功能的芯片ISO1050能同时将CAN TXD 和CAN RXD转换成CANH和 CANL信号;?请帮我确认下啊,我觉得TI的ISO1050可以啊,虚心诚恳帮我确认下啊?下面有这几个芯片的文档
根据你的描述应该是可以用带隔离功能的can的,详细请参考ISO1050手册,谢谢
http://www.ti.com/product/ISO1050
我觉得完全可以,请你确认下啊?、如果可以我们实验室要定方案,大规模采购啊\
我们电源CAN通讯基本上都用ISO1050了,性能还是很可靠的。外围电路也算是比较简单的了。不知道你的系统上是否对通讯有什么很特别的要求?如果时间允许,可以先自己调试一下。
你们当地有TI的办事处或代理商吗?可以联系一下,或者打400电话联系上海TI总部相关工程师问问这个芯片的详细情况,这个芯片隔离效果好,你可以申请样品做几个样机详细测试一下,那样自己的感受更有说服力!
嗨 谢谢你啊,你也是用CAN转发器,形成一个CANH和一个CANL的差分信号吗?你用的隔离电源选的什么型号?能否给你的qq多交流下